我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610变频器4-20mA调速,端子启动如何设置?

问题描述:
ATV610变频器4-20mA调速,端子启动如何设置?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器如何进入菜单:菜单介绍

变频器接线图点右侧查看:接线图

为了避免其他功能冲突,请先恢复出厂设置,步骤请看:出厂设置

功能描述:通过AI1端子4-20mA调频率,DI1端子启停。

设置步骤:

1,设置参考频率通道1为AI1,控制模式为组合通道。

2,设置AI1的信号类型为4-20mA的电流信号。

参数设置是否正确检测步骤:DI1端子和24V接通,变频器运行。改变AI1端子上的电流信号,频率会发生变化。