我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV312如何通过0~10V调速?
问题描述:
ATV312如何通过0~10V调速?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

1、接线

ATV312系列变频器自带AI1,AI2和AI3三个模拟量输入端子。其中AI1和AI2可以接收0~10V电压信号

如果使用AI1需要接AI1和COM端子;如果使用AI2需要接AI2和COM端子。对应的AI端子接正,COM端子接负。

2、参数设置

[CtL-菜单]—[Fr1参数],将此参数设为AI1,出厂默认为AI1。

注意:AI2可以支持双极性电压,具体使用方法请参考:ATV312变频器如何使用±10V电压差分输入信号控制电机调速和正反转?