[Q&A]ATV930如何通过0~10V调速?
问题描述:
ATV930如何通过0~10V调速?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
1、接线
ATV930系列变频器自带AI1,AI2和AI3三个模拟量输入端子,都可以接收0~10V电压信号。
如果使用AI1需要接AI1和COM端子;如果使用AI2需要接AI2和COM端子;如果使用AI3需要接AI3和COM端子。对应的AI端子接正,COM端子接负。
2、参数设置
下面以模拟量输入AI1为例说明0~10V调速的设置方法。
[5 完整设置]—[5.5 命令和给定值]—[参考频率通道1],将此参数设为AI1,出厂默认为AI1。
[5 完整设置]—[5.14 输入/输出]—[AI/AQ]—[AI1配置]—[AI1类型],将此参数设为电压,出厂默认为电压。
[5 完整设置]—[5.14 输入/输出]—[AI/AQ]—[AI1配置]—[AI1最小值],将此参数设为0V,出厂默认为0V。
[5 完整设置]—[5.14 输入/输出]—[AI/AQ]—[AI1配置]—[AI1最大值],将此参数设为10V,出厂默认为10V。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。