我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV310A如何通过0~10V调速?

问题描述:
ATV310A如何通过0~10V调速?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

1、接线

ATV310A系列变频器自带1个模拟量输入端子AI1,AI1可以接收0~10V电压信号。

接线需要接AI1和COM两个端子,AI1接正,COM接负。

2、参数设置

[ConF菜单]—[FULL菜单]—[400-菜单]—[401参数],将此参数设为01,出厂默认为01。

[ConF菜单]—[FULL菜单]—[200-菜单]—[204-菜单]—[204.0参数],将此参数设为10U。