我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610变频器电位计调速或0-10V模拟量调速,端子启动如何设置?

问题描述:
ATV610变频器电位计调速或0-10V模拟量调速,端子启动如何设置?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器如何进入菜单:菜单介绍

变频器接线图点右侧查看:接线图

功能描述:

1,电位计或0-10V模拟量给定频率,DI1端子启停控制:参考频率通道1为AI1 ,控制模式设置为组合通道。

2,AI1信号设置:AI1类型为电压,AI1最小值为0V、最大值为10V。

设置步骤:

参数设置是否正确按照如下步骤检测:

DI1端子和24V接通,变频器运行。电位计或0-10V电压来调节频率,观察变频器面板上频率变化。