我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV212如何通过0~10V调速?
问题描述:
ATV212如何通过0~10V调速?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

1、接线

ATV212系列变频器自带VIA,VIB两个模拟量输入端子。模拟量VIA和VIB都可以接收0~10V电压信号。

如果使用VIA需要接VIA和CC端子(拨码开关SW100,将VIA这个拨码开关拨到U位置);如果使用VIB需要接VIB和CC端子(拨码开关SW100,将VIB这个拨码开关拨到U位置)。对应的VI端子接正,CC端子接负。

2、参数设置

给定通道设置步骤:按动面板MODE键,直到面板左侧PRG灯点亮进入编辑模式,按动向下方向键找到FNOd,按ENT进入将里面数值修改成1按ENT键保存即可。

模拟量VIA参数设置步骤:按动面板MODE键,直到面板左侧PRG灯点亮进入编辑模式,按动向下方向键找到F---,按ENT进入,再按动向下方向键找到F201,按ENT进入将里面数值修改成0按ENT键保存;再按动向下方向键找到F202,按ENT进入将里面数值修改成0按ENT键保存;再按动向下方向键找到F203,按ENT进入将里面数值修改成100按ENT键保存;按动向下方向键找到F204,按ENT进入将里面数值修改成50按ENT键保存即可(0-10V对应的就是0-50HZ调速)。