我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV630,ATV930变频器用外部DC24V电源控制逻辑输入怎么接线?

问题描述:
ATV630,ATV930变频器用外部DC24V电源控制逻辑输入怎么接线?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV630,ATV930变频器用外部DC24V电源控制逻辑输入接线如下:

1. 外部源型接线:拨码开关拨到SRC位置。

2. 外部漏型接线:拨码开关拨到EXT位置。

注意:

默认情况下,24 Vdc 端子也连接 STO 输入。如果关闭外部电源,将触发 STO 功能。

要避免在开启产品时触发 STO 功能,必须预先开启外部电源。

外部漏型接线分以下2种情况:

(1)数字输入不隔离

(2)数字输入隔离