ATV630、ATV930变频器显示NLP如何处理?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器显示NLP如何处理?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
解决方法:
NLP表示无主电源电压。
可能原因:
1、只给P24端子外供24V电源,主回路电源未接通;
2、主回路电压低于变频器额定电压;
3、变频器硬件故障。
检查方法:
1、用万用表检查主回路输入电压是否正常;
2、如果主回路输入电压正常,用万用表的直流档测量PA/+和PC/-端子之间的电压是否正常,例如380V的变频器,其直流母线电压正常值为540V左右,如果直流母线电压偏低,则有可能是变频器整流部分有硬件故障,建议联系供货商申请售后维修;
3、如果直流母线电压正常,可在监视菜单里查看主电源电压是否正常,中文面板参数路径是:[显示] -- [变频器参数] -- [电源电压] 。如果主电源电压显示不正常,则可能是变频器内部检测电压的元器件故障,建议联系供货商申请售后维修。
4、对于220kW~315kW的变频器(ATV630C22N4~C31N4、ATV930C22N4~C31N4),标配的直流电抗器是独立器件,由用户自行安装于变频器顶部并且,然后和变频器连接,如果直流电抗器未接线,变频器也会显示NLP状态。直流电抗器安装和接线方式可以参考下面内容:
ATV630C22N4~C31N4、ATV930C22N4~C31N4变频器的直流电抗器如何安装和接线?
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?