我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV312显示NLP如何处理?
问题描述:
ATV312显示NLP如何处理?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

NLP表示无主电源电压。

可能原因

1、主回路电压低于变频器额定电压;

2、变频器硬件故障。

检查方法

1、用万用表检查主回路输入电压是否正常;

2、如果主回路输入电压正常,用万用表的直流档测量PA/+和PC/-端子之间的电压是否正常,例如380V的变频器,其直流母线电压正常值为540V左右,如果直流母线电压偏低,则有可能是变频器整流部分有硬件故障,建议联系供货商申请售后维修;

3、如果直流母线电压正常,可在监视菜单里查看主电源电压是否正常,参数路径是:[SUP] --[ULn]。如果主电源电压显示不正常,则可能是变频器内部检测电压的元器件故障,建议联系供货商申请售后维修。