我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV61,ATV71如何通过4-20mA调速?

问题描述:
ATV61,ATV71如何通过4-20mA调速?

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

1、接线

ATV61,ATV71系列变频器自带2个模拟量输入AI1和AI2,其中AI2可以接收4-20mA电流信号。接线需要接AI2和COM两个端子,AI2接正,COM接负。

2、参数设置

中文面板参数设置:

[1 变频器菜单]—[1.6 命令]—[给定1通道],将此参数设为AI2。

[1 变频器菜单]—[1.5 输入/输出设置]—[AI2设置]—[AI2最小值],将此参数设为4mA。

[1 变频器菜单]—[1.5 输入/输出设置]—[AI2设置]—[AI2最大值],将此参数设为20mA。

简易数码管面板参数设置:

[CtL-菜单]—[Fr1参数],将此参数设为AI2。

[I-O-菜单]—[AI2-菜单]—[CrL2参数],将此参数设为4mA。

[I-O-菜单]—[AI2-菜单]—[CrH2参数],将此参数设为20mA。

需要注意的是:对于ATV61变频器AI2默认是分配为给定1B通道的,如需要重新分配到Fr1,需要进行以下设置的。

简易面板参数路径为:先进入[FUN--菜单]—[REF-菜单]—[FR1b参数],将此参数设置为NO。

中文面板参数路径为:[1 变频器菜单]—[1.7应用功能]—[给定切换]—[给定1B通道],将此参数设置为未配置。