我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器通过4-20mA模拟量调速,端子启停如何设置?

问题描述:
通过AI1 4-20mA调速,LI1端子启动

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310菜单操作方式请点击右侧操作方式查看:操作方式

变频器接线图请点击右侧接线图查看:接线图

功能描述:

1,通过AI1端子4-20mA的模拟量信号调整变频器的给定频率;

2,通过LI1端子控制启停,LI1和24V接通启动,断开停止。

参数设置步骤和代码含义如下:

1,频率给定通道设置为AI1

2,控制模式设置为组合通道

3,将AI1信号类型设置为4-20mA