我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器支持RJ45口的 Modbus 端口针脚如何定义?

问题描述:
ATV310变频器支持RJ45口的 Modbus 端口针脚如何定义?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310系列变频器有1个RJ45口的 Modbus 协议端口

该RJ45口走Modbus 通讯时端口针脚输出定义如下:

Pin Signal Note
1 - 未连接
2 - 未连接
3 - 未连接
4 D1 Modbus signals
5 D0 Modbus signals
6 - 未连接
7 VP 用于RS232/RS485转换器或远程终端的电源
8 Common Modbus signals