我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器如何设置逻辑输入端子LI2的功能?

问题描述:
ATV310变频器如何设置逻辑输入端子LI2的功能?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310菜单操作方式请点击右侧操作方式查看:操作方式

ATV310端子接线图请点击右侧接线图查看:接线图

ATV310设置逻辑输入端子的功能,需要先找到对应的功能参数,以故障复位功能为例,先找到故障复位功能参数601,然后分配给LI2端子,参数设置步骤和代码含义如下: