我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器如何设置端子加减速功能?

问题描述:
ATV310变频器如何设置端子加减速功能?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310菜单操作方式请点击右侧操作方式查看:操作方式

变频器端子加减速接线图请点击右侧接线图查看:接线图

ATV310端子加减速视频点击右侧文字查看:ATV310端子加减速视频

端子加减速功能描述:

1、通过LI1端子启停。

2、通过LI3端子加速,通过LI4端子减速。

3、需要变频器断电后,也保存频率。

参数设置步骤和代码含义如下:

1,设置启动命令为LI1端子。

2,设置LI3端子为加速,设置LI4端子为减速。

3,设置频率断电保存。

参数设置是否正确检查步骤:24V和LI1、LI3端子都接通,变频器运行,从0开始一直加速直到50HZ,断开LI3端子变频器会保持当前频率运行。24V和LI1、LI4端子都接通,变频器运行,从当前频率一直减速直到0HZ。变频器频率可断电保存,假如断电前频率为20HZ,上电把24V和LI1接通,变频器会加速到20HZ运行。