我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV930与ATV950报LFF1是什么故障?
问题描述:
ATV930与ATV950报LFF1是什么故障?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930与ATV950报LFF1是模拟输入信号AI1发生4-20mA损失故障。

可能原因:模拟输入AI1 损失 4-20 mA。当测得的电流小于2mA时,将触发此错误。

解决措施:

1、检查模拟量输入端子AI1与COM之间的连接。

2、通过变频器显示菜单,查看模拟量输入信号的数值,菜单路径:[显示]---[I/O映射]---[模拟输入映像]---[AI1],如下图:

清除错误代码:在错误原因消除后,该检测错误可以通过[ 故障自动复位] Atr 或手动[ 故障复位分配] rSF参数来清除。