我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV930闭环控制介绍与参数设置

问题描述:
ATV930闭环控制如何设置?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

本视频介绍了施耐德变频ATV930如何使用闭环控制功能,使用闭环控制有哪些优点。视频包含ATV930 系列变频器能支持的编码器卡型号和特性,编码器卡的安装位置和安装方法。视频以VW3A3420为例介绍了编码器卡的功能,安装,接线。视频介绍了如何在变频器上设置编码器参数,如何设置电机的参数并自整定,以及如何编码器检查的操作。视频模拟现场实际闭环控制的可能出现的问题,介绍如何使用ATV930闭环控制功能。