我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]MTZ诊断和通信线圈MX diag&com或XF diag&com接线注意事项?

问题描述:
MTZ 诊断 通信线圈MX diag&com或XF diag&com接线注意事项

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

标准线圈只有C1/C2、A1/A2两个端子需要接线,诊断和通讯线圈还多出C3/A3端子,必须将A3/C3也接入电源,且要先于A2/C2得电。

接线图如下:

标准线圈                                         诊断和通讯线圈