[Q&A]MTZ空气断路器Mic X与Mic B控制单元的区别?
问题描述:
MTZ空气断路器Mic X与Mic B控制单元的区别?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
主要区别如下:
1.Mic X有屏幕,可显示断路器的状态,测量,保护,报警等信息,具有第三方认证的1级精度电能测量功能,还具有双重整定、断路器和控制单元老化分析、触头磨损监视,内部诊断功能;Mic B没有屏幕,以上功能都不支持。
2.Mic X可以支持通讯(以太网和Modbus),蓝牙和NFC连接;Mic B不支持。
3.Mic X可以连接PC,从而安装数字模块,更新固件版本,Mic B不支持。
4.Mic X可以配合可编程触点实现高级保护或报警功能;Mic B不支持。
5.Mic X保护定值可以在屏幕上进行整定;Mic B只能用旋钮整定。
是否有帮助?