FA416425
FA416425
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]HMIGTO系列触摸屏,通过Modbus Slave TCP/IP可以将多少个控制器连接到目标机器?
问题描述:
HMIGTO系列触摸屏,通过Modbus Slave TCP/IP可以将多少个控制器连接到目标机器?
所属产品线:
Magelis GTO
解决方法:
通过Modbus Slave TCP/IP可以将20个控制器连接到目标机器。
首次发布日期:
2021/2/8
修订日期:
2021/2/8
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Magelis GTO
探索更多
范围:
Magelis GTO