我们今天能为您提供什么帮助?

Easy7+系列微断可以加装几个电气附件?

问题描述:
Easy7+系列微断可以加装几个电气附件?

所属产品线:
Easy7+系列低压终端配电产品

解决方法:

Easy7+系列的EZ7 ( ≤ 63A),EZ7DC 断路器,EZ7DPN,EZ7RCBO和EZ7DPN Vigi 断路器可以安装电气附件,微断每台最多拼装3个指示类附件(OF或SD),最多拼装2个脱扣附件(MV,MN或MX+OF),拼装顺序是先脱扣附件,后指示附件,且所有拼装的电气附件的总宽度在54mm以内。