我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]EA9XN310与EA9X310的区别?
问题描述:
EA9XN310与EA9X310的区别?

所属产品线:
Easy 9 导轨插座

解决方法:

EA9XN310是新型号,全部插孔均配置了安全防护门,使用时更加安全

EA9XN310外形尺寸的宽度比EA9X310的略大:EA9XN310宽为54mm,EA9X310宽为44.5mm。(仅外形尺寸有变化,插孔尺寸没变)