我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]EA9系列的微型断路器可以加电气附件吗?

问题描述:
EA9系列的微型断路器可以加电气附件吗?

所属产品线:
Easy 9 小型断路器

解决方法:

EA9能加电气附件的具体产品有:

1、EA9微型断路器:EA9AN、EA9ANG、EA9A65(仅32A 和40A)和EA9A67(仅32A 和40A);

2、EA9漏电保护断路器:EA9R和EA9C65(仅32A 和40A)。

能加装的电气附件有: