OSM Fuse导轨式熔断器底座适配熔丝规格是多少?
问题描述:
OSM Fuse导轨式熔断器底座适配熔丝规格是多少?所属产品线:
Osmart低压终端配电产品解决方法:
OSM Fuse导轨式熔断器底座不标配熔丝。
OSM Fuse导轨式熔断器底座有32A和63A两个电流等级的产品。
OSM Fuse 32A 导轨式熔断器底座适配熔丝规格是:10*38mm,选配的熔丝电流不能大于32A。
OSM Fuse 63A 导轨式熔断器底座适配熔丝规格是:14*51mm,选配的熔丝电流不能大于63A。
是否有帮助?