我们今天能为您提供什么帮助?

OSMC32N与OSMC65H有什么区别?

问题描述:
OSMC32N与OSMC65H有什么区别?

所属产品线:
OSMC32N; OSMC65H

解决方法:

具体参数区别如下表:

OSMC32N OSMC65H
标准 IEC 60898/GB 10963.1 IEC 60947-2/GB 14048.2
认证 CCC,CE,CCS CCC,CE,UL,TUV
分断能力 6KA 10KA
额定工作电压

1P:AC230V

2P,3P,4P:AC400V

1P:AC240V

2P,3P,4P:AC415V

最大工作电压 AC440V AC480V
冲击耐受电压Uimp 4kV 4kV