我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]TM3XFHSC202高速模块可以与M221一起使用吗?
问题描述:
TM3XFHSC202高速模块能否与M221一起使用

所属产品线:
Modicon TM3扩展模块; Modicon M221

解决方法:

TM3XFHSC202在M221中不支持,它仅支持使用EcoStruxure机器专家软件的M262。