我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]EcoStruxure Machine Expert通过EcoStruxure Secure connect Advisor连接到M262控制器如何设置?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert通过EcoStruxure Secure connect Advisor连接到M262控制器的方法

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

为了能够让EcoStruxure Machine Expert通过EcoStruxure Secure connect Advisor连接到M262,当您通过站点管理器GUI创建代理(M262)时,您必须在Gate Manager中手动添加端口11740。

代理列表:

对于M262,远程连接必须使用端口11740在快速TCP模式下完成。

这是M262和M241/251之间的主要区别。

对于M241/251,我们建议通过NAT (Remote TCP)模式使用端口1105来使用IP地址。这个端口在EcoStruxure Secure Connect Advisor中已经默认定义,这就是为什么它不需要指定端口号就可以工作的原因。

默认情况下,在EcoStruxure Secure Connect Advisor V9.0中应该添加端口11740。