[Q&A]在SoMachine Basic中ModBus TCP通讯如何使用Read_Var ?
问题描述:
SoMachine Basic中ModBus TCP通讯设置Read_Var所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
配置主IP地址
选择ETH1
输入IP地址、子网掩码和网关地址

输入从IP地址
选择Modbus TCP
在IP地址框中输入从IP地址
按添加按钮
观察从IP地址和索引(索引将用作Read_Var中的ID)

创建READ_VAR
选择功能块
在功能块里选择Read_Var

输入Read_Var设置
更改到ETH1的链接
将ID从ETH1 Modbus TCP配置更改为匹配索引
将FirstObj改为100(这是从Slave读取的地址)
输入要读取的地址数量

在主服务器上输入目标(注册以便在主服务器上存储读取)

设置计时器每秒读取一次。

是否有帮助?