我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]TM3BCEIP可以支持的最大I/O对象数量是多少?
问题描述:
TM3BCEIP可以支持的最大I/O对象数量

所属产品线:
Modicon TM3扩展模块

解决方法:

用于EtherNet/IP和Modbus TCP的TM3BCEIP总线耦合器能够添加14 (TM3) I/O节点,输入最多64字,输出最多64字(每个字为16位)。