电流控制继电器RM35JA32MR如何接线?
问题描述:
电流控制继电器RM35JA32MR如何接线?所属产品线:
Harmony 控制继电器解决方法:
电流控制继电器RM35JA32MR的端子图:
A1与A2是线圈供电回路,可接交直流24-240V电压:
E*与M接测量回路,根据被测回路的电流大小选择适合的接线端子:
该控制继电器有2组输出触点,线圈未通电或者发生欠/过电流故障时,触点呈初始状态:
11与12是闭点、11与14是开点;
21与22是闭点、21与24是开点。
当线圈通电且没有检测到欠/过电流故障时,触点会动作:
11与12变成开点、11与14变成闭点;
21与22变成开点、21与24变成闭点。
具体使用方法请参考RM35JA32MR的说明页。
是否有帮助?