我们今天能为您提供什么帮助?

如何计算RM17TE00 “ Tt ” 的时间设定精度?

问题描述:
RM17TE00 时间精度

所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

RM17TE00 Tt 设置时间精度为+/-10%(满量程)

例如:时间继电器满量程选到10s,误差就是10s的正负10%。当Tt设置为5s时,实际延时时间为5s ± 10%x10s = 5s ± 1s;即实际延时时间为:4s~6s。