SFT2841中的“下载”和“上传”选项显示为灰色是什么原因?
问题描述:
连接Sepam装置时,SFT2841中的“下载”(PC到Sepam)和“上传”(Sepam到PC)选项显示为灰色,如何将设置文件下载到装置中或从装置中将设置文件下载到PC?所属产品线:
Sepam 20 系列; Sepam 40 系列; Sepam 60 系列; Sepam 80 系列解决方法:
Sepam 20系列继电器:
要为Sepam 20系列继电器下载或上传文件,必须首先通过SFT2841左上角的钥匙图标按钮(而不是继电器的前面板显示)输入密码。单击键图标并输入密码(默认为0000),然后加载或上传所需的文件(Sepam>加载或Sepam>上载)。

Sepam 40、60和80系列继电器:
要下载或上传文件,必须与装置建立活动连接。不要打开要加载的文件,因为该文件尚未与装置关联,如果已将其从SFT2841中打开,请关闭并与装置建立连接。与装置建立活动连接后,单击Sepam,然后加载或上传所需的文件。只有Sepam 20系列继电器需要输入密码。
是否有帮助?