我们今天能为您提供什么帮助?

Easergy Studio软件数据模型下的菜单不显示菜单名称是什么原因?

问题描述:
Easergy Studio软件数据模型下的菜单不显示菜单名称是什么原因?

所属产品线:
MiCOM S1 Studio

解决方法:

因软件兼容性问题,通常不显示菜单名称或只显示部分菜单名称是因为用户将软件语言设置为中文,会出现如下现象:

用户可以通过以下方式进行操作:

1.在电脑桌面找到Easergy Studio软件图标,鼠标右键选择属性-兼容性

2.点击更改高DPI设置-选择系统(增强)-确定

3.重启软件。修改后软件中的分辨率会降低。

注:建议用户将语言设置为英语