我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德环网柜有哪些?

问题描述:
施耐德环网柜有哪些?

所属产品线:
SM6; FBX; FOX; RM6-S Plus; RM6; Premset

解决方法:

施耐德各环网柜特点如下:

核心元件灭弧方式
柜体绝缘方式 真空 SF6
空气绝缘 SM6 *
SF6绝缘 RM6 *
FBX *
RM6-S *
RM6-S Plus *
FOX *
固体绝缘 Premset *