我们今天能为您提供什么帮助?

CCT15441,CCT15443,CCT15551,CCT15553的IHP可编程定时开关如何设置语言?

问题描述:
CCT15441,CCT15443,CCT15551,CCT15553的IHP可编程定时开关如何设置语言?

所属产品线:
IH, IHP, ITA 时间管理及照明控制元件

解决方法:

对于CCT15441,CCT15443,在主界面,按一下“菜单(menu)”键打开菜单,按三下“+”键找到配置(CONFIG)菜单,按一下“OK”键进入此菜单显示语言(language)菜单,按一下“OK”键进入此菜单,按“+或-”切换语言种类,找到相应的语言,按“OK”键保存即可。

对于CCT15551,CCT15553,在主界面,按一下“菜单(menu)”键打开菜单,按三下“+”键找到配置(CONFIG)菜单,按一下“OK”键进入此菜单,按四下“+”键找到语言(language)菜单,按一下“OK”键进入此菜单,按“+或-”切换语言种类,找到相应的语言,按“OK”键保存即可。

这四个产品都是有en(英语),fr(法语 ),de(德语),nl(荷兰),it(意大利),es(西班牙),pt(葡萄牙),da(丹麦),no(挪威),sv(瑞典),fi(芬兰),共11种语言可供设置,默认是en(英语)。