我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
IHP 1c和IHP+1c的特点和区别是什么?
问题描述:
IHP 1c和IHP+1c的特点和区别是什么?

所属产品线:
IH, IHP, ITA 时间管理及照明控制元件

解决方法:

IHP 1cIHP+1c的共同特点是:

1)额定电压230V AC±10%

2)频率:50/60Hz

3)宽度: 45mm

41个常开/常闭触点:16A (cosϕ = 1)

556个切换控制;

6)周编程;

7)程序可被擦写;

8)假日模式(假日取消定时程序功能);

96年的使用寿命。

IHP+1cIHP 1c相比多了如下功能:

1)仿真功能;

2)脉冲功能;

3)液晶屏有背光显示功能;

4)可接收一个外部的输入信号;

5)可配用于电脑的编程工具包(附件);

6)可配存储卡(附件)。