我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ABL6TS安全隔离变压器如何接线?
问题描述:
ABL6系列安全隔离变压器如何接线?

所属产品线:
ABL6, ABT7 安全隔离变压器

解决方法:

以ABL6TS250U为例,红色框中的端子为输入端子,绿色框中的端子为输出端子。

当输入为400V,输入连接红色框中的0和400V,输出连接绿色框中的0和230V;

当输入为380V,输入连接红色框中的0和380V,输出连接绿色框中的0和230V;

当输入为420V,输入连接红色框中的0和420V,输出连接绿色框中的0和230V;

当输入为220V、230V、240V时,接线规则同上。