我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ABL8BBU电池控制模块的3组继电器输出分别是如何动作的?
问题描述:
ABL8BBU电池控制模块的3组继电器输出分别是如何动作的

所属产品线:
Phaseo ABL8

解决方法:

ABL8BBU电池控制模块有如下3组继电器输出触点:11/12/14、21/22/24、31/32/34;

其中11/12/14和31/32/34是指示给后端设备供电电源的来源,当11和14闭合表示通过开关电源模块供电的;31和34闭合表示通过电池模块供电的。

21/22/24是报警输出,当电池控制模块上电之后处于正常状态时,21、24会闭合,21、22会断开;当出现故障报警时,21、24会断开,21、22会闭合。