ABLS系列开关电源并联应用时的注意事项?
问题描述:
ABLS系列开关电源并联应用时的注意事项?所属产品线:
电源及变压器解决方法:
ABLS开关电源并联应用时,两个并联应用的电源分别到负载端的电缆距离需要相等,说明如下:
1、正确的接线方式,电源分别到负载端的电缆距离需要相等,即图中L1=L2,方案可行。
2、错误的接线方式,两个并联应用的电源分别到负载端的电缆距离没有相等,即图中L1≠L2,方案不可行。
3、最多支持两个ABL*1A*的产品并联应用,且每个开关电源的最大负荷百分比要小于90%。
4、并联应用时,在负载相等的前提下(下图黄底备注的1、2负载),两个开关电源输出电压需要校正,其输出电压差最大不要超过25mV,可以通过输出电压电位器调整,如下图:
是否有帮助?