我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ABLM、ABLS系列开关电源的海拔降容曲线怎么解读?
问题描述:
ABLM、ABLS系列开关电源的海拔降容曲线怎么解读?

所属产品线:
电源及变压器

解决方法:

以型号ABLM1A24004为例,ABLM\ABLS系列开关电源的海拔降容曲线解读方法如下:

注释:X轴横坐标表示环境温度

Y轴纵坐标表示最大负荷百分比(%)

曲线1:表示在安装方式为A类或B类,海拔高度在2000米的条件下

曲线2:表示在安装方式为A类或B类,海拔高度在5000米的条件下

举例说明:假设在环境温度为+60°、安装方式为A类或B类、海拔高度在5000米的条件下,最大负荷百分比为60%,如下图:

补充说明,安装方式分为A类、B类两种,

A类如图(垂直安装):

B类如图(水平安装):