我们今天能为您提供什么帮助?

LTMR电动机管理控制器报启动自检故障如何处理?

问题描述:
LTMR电动机管理控制器报启动自检故障如何处理?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

LTMR电动机管理控制器报启动自检故障,原因是LTMR正在运行,但没有测量电机电流,需要检查以下几点:

1、检查LTMR继电器输出;
2、检查控制接线电路,电源接线电路;
3、检查CT互感器接线;
4、是否电机没有接入或者电机过小,LTMR控制器设置电机电流不合理。