我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]BMXFTB4020连接端子块模块有预置的线缆吗?
问题描述:
BMXFTB4020连接端子块模块有预置的线缆吗?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

在 BMX FTB 4020 端子块的一端还预先组装有线组,在其另一端预先组装有飞线。BMX FTW ••5 电缆包括位于其一端的 BMX FTB 4020 端子块(非镀金弹簧端子块)以及位于其另一端的飞线。预先组装的线组有两种不同的长度可选:

3 m:BMX FTW 305

5 m:BMX FTW 505

注意:这种预先组装的线组仅用于标准模块版本。