我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]X80模块的40针连接端子块模块的型号有哪些?
问题描述:
X80模块的40针连接端子块模块的型号有哪些?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

有两个版本:

标准版本

BMX FTB 4000 笼式端子块

BMX FTB 4020 弹簧端子块

加强版本

BMX FTB 4000H 笼式镀金端子块

BMX FTB 4020H 弹簧镀金端子块

需要注意:  端子块的加强版本仅用于模块的加强版本。 如果在将端子块安装到模块时,混用加强版本和标准版本,则可能导致端子引脚受到侵蚀以及信号发生偏差。

比如,标准版端子适用于BMXDAO1615;加强版端子适用于BMXDAO1615H。