我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何查看ATV610变频器的起动次数?
问题描述:
如何查看ATV610变频器的起动次数?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器可以通过2种方式来监视电机的起动次数:

(1)诊断---诊断数据---起动次数里查看电机起动次数。如下图所示:

(2)通过通讯查看。通过读16#0CBC(10#3260),可以查看电机的起动次数。16#0CBC(10#3260)是双字,如果起动次数少,16#0CBC(10#3260)显示为0 ,需要读16#0CBD(10#3261)来查看电机的起动次数。

此参数可以重置,可以参考:如何重置ATV610变频器的起动次数?