如何查看ATV630,ATV930变频器的起动次数?
问题描述:
如何查看ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的起动次数?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630,ATV930变频器可以通过4种方法来监视电机的起动次数:
(1)3诊断---诊断数据---起动次数里查看电机起动次数。如下图所示:


在诊断数据里,可以修改电机起动次数。
(2)4显示---4.8计数器管理---起动次数里查看电机起动次数。如下图所示:



在计数器管理里,起动次数是只读参数,不能修改。
(3)通过Somove查看。如下图所示:

(4)通过通讯查看。通过读取16#0CBC(10#3260),可以查看电机的起动次数。16#0CBC(10#3260)是双字,如果起动次数较少,16#0CBC(10#3260)显示为0 ,需要读16#0CBD(10#3261),来查看电机的起动次数。
注:以上图片是通过ATV630变频器截取的。
更多修改起动次数的方法,可以参考:如何重置ATV630,ATV930变频器的起动次数?
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?