我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV310A变频器LO+、LO-端子如何接线?

问题描述:
ATV310A变频器LO+、LO-端子如何接线?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310A变频器的LO+、LO-端子是逻辑输出点。如果不需要使用LO+、LO-端子的逻辑输出功能,LO+、LO-端子可以不接线。如果需要使用,其功能设置方法请点击右侧设置方法查看:设置方法

ATV310A变频器LO+、LO-端子接线图如下,有4种情况:

注意:逻辑输入类型 203 参数用于调整逻辑输入操作。203参数修改后需要断电重启配置才能生效。

1. 内部源型接线:

将203参数设置为 00。

2. 内部漏型接线:

将203参数设置为 01。

3. 外部源型接线:

将203参数设置为 00。

4. 外部漏型接线:

将203参数设置为 02。