变频器的最低频率如何设置?
问题描述:
变频器的最低频率如何设置?所属产品线:
变频器与软起动器解决方法:
变频器运行的最低频率会受限于低速频率参数(默认是0HZ),如果需要设置最低运行频率高于0HZ,只需改低速频率。常用的变频器低速频率设置方法如下:
| ATV12 | CONF → FULL → FUN → SPL → LSP |
| ATV212 | 按MODE键进入AUF编程模式,通过上、下键寻找低速频率参数'LL',设置需要的数值 |
| ATV310 | CONF → FULL → 500 → 512 → 512.0 |
| ATV312 | SET → LSP |
| ATV320 | CONF → FULL → SIM → LSP |
| ATV610 | 1简单起动 → 1.2简单起动 → 低速频率 |
| ATV630、ATV930 | 1简单起动 → 简单起动 → 低速频率 |
| ATV340 | 1简单起动 → 简单起动 → 低速频率 |
是否有帮助?