施耐德目前在售变频器Modbus通讯读取电机输出频率和给定频率地址是多少?
问题描述:
施耐德目前在售变频器Modbus通讯电机输出频率和给定频率地址介绍所属产品线:
变频器与软起动器解决方法:
目前施耐德在售的ATV12,ATV310A,ATV320,ATV630,ATV930,ATV340和ATV610变频器Modbus通讯读取电机输出频率地址为3202=16#C82;给定频率地址为8502=16#2136 ,两者的频率单位都为0.1Hz。
ATV212变频器Modbus通讯读取电机输出频率地址为64768 =16#FD00;给定频率地址为64001=16#FA01。变频器频率和读取的数据对应关系如下:读取的数值1对应0.01HZ,例如:输出频率0-50HZ对应0-5000的范围。
是否有帮助?