我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV12,ATV320变频器的输出继电器选择变频器运行功能时,继电器触点什么时候开始动作?
问题描述:
ATV12,ATV320变频器的输出继电器选择变频器运行功能时,继电器触点什么时候开始动作?

所属产品线:
ATV12变频器; ATV320变频器

解决方法:

变频器收到运行信号,并且显示屏状态代码由RDY变为频率数值显示的时候继电器触点动作。

继电器触点复位与变频器停车类型的设置有关:

当变频器停车类型为斜坡停车,当变频器收到停机信号,电机完全停止之后,继电器触点复位。

当变频器停车类型为自由停车,当变频器一收到停机信号,继电器触点就复位了。

ATV12停车类型设置: 设置步骤

ATV320停车类型设置: 设置步骤