我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS48调试时TQ0 初始起动力矩为什么只能减少,不能增加?
问题描述:
ATS48调试时TQ0 初始起动力矩不能设置为100如何处理?

所属产品线:
ATS48软起动器

原因:
DRC菜单下TLI力矩限制参数设置了限制

解决方法:

这是因为在高级设置菜单 DRC(高级设定菜单)下 TLI(力矩限制)参数设置了限制。

出厂默认TLI(力矩限制)为OFF关闭状态,关闭状态时力矩设置不受限制,TQ0可以在10-100之间设置参数。

力矩限制TLI设置的范围是10-200%(表额定力矩百分比)。 例如当力矩限制TLI设置为40参数时,表示力矩被限制在40%额定力矩以下,则TQ0 初始启动力矩最大只能设置到40。