我们今天能为您提供什么帮助?

ATS48启动时报OLF故障,是什么原因?

问题描述:
ATS48启动时报OLF故障,是什么原因?

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

ATS48软起报OLF是[电机热故障],需要做以下检查:

  1. 检查机械 ( 磨损情况、机械间隙、润滑、阻塞等)。
  2. 检查与机械要求相关的软起动器- 电机选型。
  3. 检查PrO 菜单中的 tHP[电机热保护] 参数设定值和SEt 菜单中的 In [电机额定电流]参数设定值。
  4. 检查电机的电气隔离。
  5. 检查完以上参数后,需要等待电机冷却下来后再重新起动。